This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDTI3R 引脚的 FMEA 信息

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240617/tm4c1294kcpdt-fmea-information-for-the-pins-of-tm4c1294kcpdti3r

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我想获取 TM4C1294KCPDTI3R 的开路/短路(相邻引脚)测试的数据。 您是否有关于此器件引脚的 FMEA 信息?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      实际上没有任何 FMEA 文档。 但是、您可以对 I/O 引脚进行电阻检查、以确定是否存在任何开路/短路。 您还可以将引脚设置为高电平或低电平、并回读引脚的状态。 如果回读状态与设置的状态不同、则会出现短路。 但此测试仅可用于 GPIO 引脚。 不过、器件上也有非 GPIO 引脚。  您还可以在 器件上执行边界扫描测试。