This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:采用安全启动计时的 EtherNet/IP QuickConnect 测量结果

Guru**** 2440240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236852/am2434-ethernet-ip-quickconnect-measurement-results-with-secure-boot-timings

器件型号:AM2434

您好!

您之前已说明快速连接计时将是 SDK8.6的一部分。

我无法找到它。

您可以指向用户手册页面吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请允许我花一点时间向团队内部核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在周五返回、提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    HSFS 板的快速连接时序不在预期范围内。 引导加载程序有一些未决问题。 电流时序在几秒的范围内。 目前、我们针对2023年8月发布的9.x SDK 版本进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    非常感谢您提供的信息。 因为当前时序是几秒。

    您希望达到 A 类(<350ms)或 B 类(< 2s)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    我们制定了引导时间优化计划。 它的范围是2024年。 意味着虽然我们已提供选项来禁用 HS FS 器件的映像完整性检查(导致引导时间较长)、但它将与 GP 器件具有相同的时间。 这只是一个 临时的解决办法。