This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash CLI、带有 c#

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240161/uniflash-cli-with-c

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F28384D

我正在开发一个 C#应用程序、使用 Uniflash CLI 加载 TI DSP。 使用 UNIFLASH 工具创建了一个软件包、并在 C#应用程序中调用了该批处理文件。

问题:配置调试器时,执行似乎停止。 上次从 CLI 返回:

配置调试器(首次启动时可能需要几分钟时间)...

从 Windows 控制台运行相同的批处理文件时、它会按预期完成。 是否有示例 CLI UNIFLASH 对话框或此问题的已知解决方案?

C#代码段:

//将目录设置为应用程序文件夹

System.Diagnostics.Process Process = new System.Diagnostics.Process();
Process.StartInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
process.StartInfo.filename ="cmd.exe";
Process.StartInfo.arguments ="C CD "+ folder;
Process.StartInfo.UseShellExecute = false;
Process.StartInfo.CreateNoWindow = true;
Process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
Process.StartInfo.RedirectStandardError = false;
Process.Start();
Process.WaitForExit();
process.close ();


//第一个 UNIFLASH 批处理文件
Process.StartInfo.arguments ="C "+ tbCmd.text;
Process.Start();
rtnval =等待 process.StandardOutput.ReadToEndAsync();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您在使用什么 TI DSP?  

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28384D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批处理文件

    "回波。

    CMD..."

    不从 C#执行,而是按预期从 Windows cmd 窗口执行。

    REM 未给出任何参数,使用默认生成的命令
    如果"%1" EQU""(
    回波执行默认命令:
    echo ^> dslite --mode !模式! !生成命令! !附加!
    回波。

    CMD /S /C "%executive%!mode! !生成命令! !添加!"
    退出/b !错误级别!
    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将线程传输到 Uniflash 团队时、他们将提供输入。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    未从 C#执行,但按预期从 Windows cmd 窗口执行。

    UniFlash 设计为从 Windows cmd 或 PowerShell 等系统命令窗口运行。 虽然人们已经通过标准的脚本语言(如 javascript 和 python)顺利地完成了工作、但我们没有任何关于从 C#应用程序运行的额外专业知识来分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题。 您必须  对 c#的 CLI 命令中的引用使用绝对路径。 从 UNIFLASH 创建的软件包采用相对路径。 环境变量不带有 C#。 也许这对某人来说是有价值的。

    绝对路径示例(与 C#配合使用):

    C:\ti\uniflash_6.2.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite.exe flash -c C:\ \user_files\configs\f28384d.ccxml -l  C:\ user_files\settings\generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad="No verifications"-e -f -v "C:\ USER_FILES\IMAGE\MyCpu1Firmware.OUT""C:\ \user_files\images\MyCpu2Firmware.out" C:\ \user_files\images\MyCmFirmware.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的解决方案!