This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:VDD 引脚电流消耗

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241037/am2634-q1-vdd-pin-current-consumption

器件型号:AM2634-Q1

在控制器正常运行期间、VDD 消耗的最大电流是多少? 在数据表的第67页中、内核域(VDD+VDDARn)的最大电流额定值为2.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD + VDDAR 的最大电流额定值为2.5A。  

    另外、功耗在很大程度上取决于用例、因此请使用 PET https://www.ti.com/lit/an/sprad54/sprad54.pdf 建模 并查看给定用例的 VDD/VDDAR 功耗。

    有关典型用例功耗、请参阅 7.7.2功耗-典型值和 7.7.3功耗-牵引逆变器。

    此致、Shiv