This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用1Mbit/s 以上的 CAN2.0速度

Guru**** 2451240 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, AM2634-Q1, TCAN4550-Q1, TMS570LC4357, TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240711/tms570lc4357-using-can2-0-speeds-above-1mbit-s

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:AM2634-Q1、TCAN4551-Q1 TCAN4550-Q1、、 TCAN3404-Q1

您好、TI 团队

我们正在为我们的 SIL3 PLC 寻找一个锁步 MCU、如果该 MCU 完美无缺、将具有4个 CAN-FD 模块。 我知道有新的 AM2634-Q1、但我们希望有一款简单的 AM2634-Q1、无需外部闪存。  除了缺少 CAN-FDS、TMS570LC4357似乎很完美。 一种解决方案是使用四个 TCAN4550-Q1/TCAN4551-Q1 IC。 但我们有另一个想法。 由于新一代 CAN 收发器可以处理高达8Mbit 的数据速率、因此可以使用3.3V (TCAN3404-Q1)、而我们 在该总线上只有多个 TMS570LC4357 、我们想将 MCU 中的 CAN2.0模块"超频"为4Mbit 甚至8Mbit。 我们  

那么、我的问题是、 TMS570LC4357中的 CAN2.0模块是 限制为1Mbit 、或者是否可以将它们"超频"。

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    当然、超频不是一个好主意。

    我们从未进行过测试、但不建议从我们这边进行测试、CAN 模块的稳健性保证只能达到最大1Mbps。

    如果您的应用需要的速率超过1Mbps、我建议使用外部 CAN 收发器。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。