This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:3.3V 和1.2V 电压部分在 TMDS570LS31HDK 电路板中不起作用。

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239825/tmds570ls31hdk-3-3v-and-1-2v-voltage-section-is-not-working-in-tmds570ls31hdk-board

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

您好、TI 团队、

我曾使用 TMDS570LS31HDK 电路板。 突然、DS4 (3.3V)和 DS3 (1.2V) LED 不工作。 在 C168中的电容器未获得3.3V 值、在电容器 C150中未获得1.2V 的值。

然后从板上移除微控制器 IC。 然后、给电路板上电、现在所有 DS1、DS2、DS3和 DS4 LED 都打开、我们在 电容器 C157 (12V)、C166 (5V)、C168 (3.3V)和 C150 (1.2V)上得到了各自的输出电压。  

之后、我们将新的微控制器 IC 替换为电路板。 再次连接微控制器后、3.3V 和1.2V 电压部分不工作。 LED DS4和 DS2未烧断。 并且电容器 C168短路。 IC U39过热。

为什么在连接微控制器时3.3V 和1.2V 不工作、并在移除微控制器时工作。

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    我已开始处理您的线程、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我们已替代另一款全新的 TMS570LS3137微控制器 IC。 现在问题解决了。 评估板正常工作。 我们未发现出现了什么问题、但现在已清除了该问题。

    --

    谢谢。此致、

    A.阿吉特·库马尔