This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240625/am2432-am2432

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2434

我遇到此查询"https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063233/am2432-general-queries"

来自查询:"Arm cortex-R5F 的每个单核集群是否可以在800MHz 下工作

TI 的回复: 如器件数据手册中所述、每个内核都可以独立使用(作为单个内核)或在锁步模式下使用。 这是软件可配置的。"

我的问题是:AM2432/AM2434是否支持锁步模式?

我浏览了 AM243x 的 数据表、但没有注意到任何有关锁步功能的情况。 您能否告诉我在哪里可以找到有关 AM243x 中锁步功能的信息?

感谢您的支持。

此致、

卡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavin 您好!

    从我已查看的所有文档和询问过的专家来看、该器件不支持锁步模式、并且该陈述在制作时并不准确。 我可以向我们的工程团队提出一个问题以确认这一点。 但即使它们返回不同的状态、表明可以在锁步模式下使用器件、我们也没有资源支持在该模式下使用该器件。 如果有关资源不足的说明足以满足您的需求、请告诉我。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、有没有 AM2432的替代方案? 有何建议? 任何其他支持锁步模式的芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain:

    我建议您查看我们的 Hercules MCU 产品系列、这些产品是主要支持锁步的功能安全型 MCU。 许多是 R5内核。

    此致、

    拉尔夫·雅各比