This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM263x、如何测量来自前传感器的脉冲信号。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240730/am2632-am263x-how-to-measure-the-pulse-signal-from-ex-sensor

器件型号:AM2632

大家好、TI 团队。

我想测量来自外部传感器的脉冲信号。
传感器有多种类型、要测量的脉冲频率在10Hz 到50kHz 的范围内。

有没有测量脉冲信号的好方法?
我想通过输入 XBAR 从 GPI 端口连接到 eCAP。

此致、

Yu.Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-San:

    可能有多种方法可以做到这一点、但听起来确实 很适合 eCAP、这也是我的主要建议。

    请查看 7.4.6.6.13.1脉宽和周期监测 默认值。

    本节内容围绕以下理念构建、即在具有最小和最大周期的错误检测中使用该技术、但在查看该图以及其中的功能时、   将处于该范围内的任何周期设置为"错误"看起来也很简单、然后当错误触发后、可以返回并获取 cnt1 和 cnt2值、然后计算信号的周期。

    此致、

    拉尔夫·雅各比