This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:BSL Scripter 和命令行界面

Guru**** 2524760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242310/mspm0l1306-bsl-scripter-and-command-line-interface

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我正在尝试使用 BSL Scripter。 但是
当我尝试使用命令行连接到器件时、收到以下消息:"未识别目标器件的系列"
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo:

    让我来咨询我们的软件工具团队、看看在 BSL Scripter 中支持 MSPM0的状态是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我被告知 BSL 脚本程序已被弃用(不再支持-不添加新功能或器件)、但类似 BSL 脚本程序的功能可通过命令行版本的 Uniflash 获得、并且支持版本为8.3.0或更高版本的 MSPM0 MCU。  下载并安装、然后通读快速入门指南以使用命令行界面。