This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:I2C 至 UART 转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242199/mspm0l1306-i2c-to-uart-converter

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6972、

大家好、

我的客户对该应用程序感兴趣。 您能否提供此应用程序的源代码或固件?

使用 MSP430FR6972需要6个通道的 UART、但 MSP430的最大通道数为4。 因此、他想使用接口转换器器件来实现这一目标。 但 TI 没有适合该应用的接口器件。 为此、我推荐了 M0器件。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    让我确保我了解客户在寻找什么... 他们希望将 MSP430FR6972用作主应用 MCU、对吗?

    为了支持客户的6个 UART、可以将其中的(2)个 MSP430FR6972 UART 用作 UART。  为了增加4个 UART、您建议使用(2)个 MSPM0L1306器件、该器件将用作 UART 桥接器件的 I2C、对吗?

    我咨询了我们的软件团队、看看我们是否有这样的固件、而我们没有。  他们正在为 MSPM0使用 UART 到 I2C 桥接驱动器、但尚未准备就绪、不适用于此客户的应用、因为它不是"I2C 到 UART"。  另外还有一个 MSP430 UART 转 I2C 桥接器 slaa960、因此 不适用于此客户。

    客户是否能胜任创建自己的任务?