This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:DALI 示例代码

Guru**** 2932990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241874/mspm0l1105-dali-example-code

器件型号:MSPM0L1105

大家好、

我在 MSPM0SDK 上找不到 DALI 示例代码。

从何处可以找到它?  

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    DALI 示例将会在下一个 SDK 版本中提供。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    何时会发布下一个 SDK 版本?

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户还有一些问题。

    我们的 DALI 示例代码是否会涵盖 DALI 部件101,102,207,209、250、 251,252,253?

    2. TI 是否有 DALI 认证用的设备?

    3. DALI 示例的发布日期是什么时候?

    此致、

    泰德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    1. DALI 102和207
    2. 我们此时不验证示例、测试是针对功能
    3. 下一个 SDK 定于7月初发布。  

    此致、

    卢克