This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:ADC -动态通道配置驱动程序初始化后

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242197/tmdscncd263-adc---dynamic-channel-configuration-post-driver-initialization

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

您能否说明动态通道配置后驱动程序初始化将在即将发布的版本中支持?

MCAL 版本-  MCAL_AM263x_08.06.02

谢谢

维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您能否澄清一下"动态通道配置"? 您是指 ADC 中 SOC 配置上的通道选择吗? 如果是、可以使用以下 API。

    ADC_setupSOC(uint32_t base, ADC_SOCNumber socNumber, ADC_Trigger trigger, ADC_Channel channel, uint32_t sampleWindow);
    谢谢
    马德哈瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    根据我对文档和 ADC 驱动器的理解、基本动态通道配置通常意味着、一旦从配置器输出(如 EB 或矢量 DE)接收到配置并调用 ADC_Init、就无法在运行时动态地通过代码初始化 ADC 通道。