This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:想知道 VIL 是如何测量的

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241999/mspm0g1106-would-like-to-know-how-vil-is-measured

器件型号:MSPM0G1106

大家好、  

从数据表可以看出、VIL 的最大值为0.3*VDD。 如何测量?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    VIL 的最大值意味着将被识别为低电压电平的最大输入电压。 如果它超过最大 VIL、同时低于最小 VIH、则输入 IO 数据不确定、它可能为高电平或低电平、不建议这样做。

    B.R.

    萨尔