This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:FEE 驱动器代码端口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMS320F280049C, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241460/tms570ls0432-fee-driver-code-port

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CHALCOGEN

您好

我如何使用 HalCoGen 转换到 C2000 (TMS320F280049C)来移植为 TMS570LS0432开发的 FEE 代码?
即使我只在配置期间启用 FEE 驱动器、也会生成很多文件。
我希望能够在尽可能减少冲突的情况下将功能必需的文件复制到我的 C2000应用。

谢谢。

阿洛巴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="561624" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241460/tms570ls0432-fee-driver-code-port 如何将针对 TMS570LS0432开发的费用代码通过 HalCoGen 连接到 C2000 (TMS320F280049C)?

    HALCoGen 仅适用于 Hercules 器件。

    这些是 HALCoGen 支持的器件系列、

    [quote userid="561624" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241460/tms570ls0432-fee-driver-code-port 如何将针对 TMS570LS0432开发的费用代码通过 HalCoGen 连接到 C2000 (TMS320F280049C)?

    我从不使用 C2K 器件、仅在 Hercules 器件上工作。

    Hercules 器件之间存在某种兼容性、但 Hercules 和 C2000器件之间不存在兼容性。

    我认为您不能直接使用 TMS570LS0432的 HALCoGen 代码。 您可以移植应用程序代码、但同样必须更改驱动程序层。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。