This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:低功耗振荡器和时钟检测配置

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241373/rm57l843-low-power-oscillator-and-clock-detect-configuration

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

考虑到这种声明:"有效 OSCIN 频率范围定义为:fCLK10M / 4 < fOSCIN < fCLK10M * 4"、"低功耗振荡器和时钟检测"是否能够检测50ppm 的变化?

HF LPO 的值是否与晶振的频率相关? 在本视频: www.ti.com/.../3871660449001中、晶体为16MHz、PLL1为160MHz、HF LPO 为10。  如果支持、当晶振为16MHz 并且 PLL1为300MHz 时、在 HALCoGEN 中用来将 HF LPO 配置为监控振荡器的值是多少?

此致、
Marcio Borges。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    Unknown 说:
    fCLK10M / 4 < fOSCIN < fCLK10M * 4"、是能够检测50ppm 变化的"低功耗振荡器和时钟检测"?

    不可以、该时钟检测电路无法帮助检测微小变化。

    它只能用作晶体振荡器故障检测电路。

    上述是时钟检测电路的阈值、典型的下限阈值为2.4Mhz (fCLK10M / 4)、典型的高限阈值为38.4Mhz (fCLK10M * 4)

    主振荡器频率可以在5MHz 到20MHz 之间。

    这个时钟检测电路的作用是将您的 OSCIN 频率与阈值下限和阈值上限窗口进行比较。 如果您的 OSCIN 频率在这个窗口中、那么它正常、但是如果您的振荡器频率在窗口之外、那么这个检测电路将设置 GLBSTAT 位0:OSC 故障。

    我希望这能澄清你的疑问。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。