This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:最新 SDK 问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242017/mspm0g3507-latest-sdk-problem

器件型号:MSPM0G3507

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

使用最新的 SDK 开发套件( mspm0_SDK_1_00_01_03 )对擦除闪存处理进行编程,测试发现只有前32K 可以擦除,后者无法擦除;上一版本的 SDK ( mspm0_SDK_1_00_00_04 )不存在此问题(注: 我自己编写的闪存操作函数也调用不同的 SDK 底层驱动程序);这是最新 SDK 包的问题还是需要特殊处理?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这是与 SDK 的闪存操作有关的一个已知问题 (mspm0_SDK_1_00_01_03)。

    我们已在下一个版本的 SDK 中修复了这个问题、该版本计划 在大约 一周后(7月初)在 TI.com 上发布。

    如果客户很紧急、请发送电子邮件给我、我可以给您提供一个文件、以便临时修复。

    B.R.

    萨尔