您好!
这是"相关问题"的延续。
在 CCS UniFlash 中、PC 上安装的安全软件阻止了端口号"控制端口:3348"。
当我尝试卸载安全软件时(打开端口3348)、与以前不同、我可以发送放在"TFTP hime 文件夹"中的二进制文件(u-boot-spl-restore.bin)、而 Wireshark 的.bin 文件内容现在显示在数据包日志中。 但是、"Progress %"(进度百分比)的显示仍与以前一样为0%。

问题1: 要进行计数、"Progress %"(进度百分比)显示的内容是什么?
问题2. 如何创建/获取需要放置在"TFTP hime 文件夹"中的文件?
谢谢。
科诺