This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:可靠的 DS1307 RTC 识别

Guru**** 2931200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238671/tm4c1290nczad-identification-of-authentic-ds1307-rtc

器件型号:TM4C1290NCZAD

我们已将 DS1307 RTC 模块与 TMS129x 控制器连接。

但由于 DS1307 RTC  IC 硬件部分不正确、RTC 模块在某些设置或电路板中无法正常工作。 固件代码没有问题。

请帮助我了解有关正文标记的详细信息、以便对 DS1307 RTC IC 进行身份验证、从而确定 IC 不正确的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助我了解正文标记详细信息以验证 DS1307 RTC IC,从而找出 IC 不正确的可能性。

    我不清楚您的问题。  首先、您要查找的正文标记详细信息是什么?  如果 您怀疑 DS1305 RTC IC 存在故障、则需要咨询 Analog Devices 供应商。 我无法帮助您使用此第三方组件。 如果这不是您的问题、请说明对 DS1307 RTC 进行身份验证的含义。 我们无法 对非 TI 组件进行身份验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是如何通过手动查看 PCB 来确定放置在 PCB 上的 DS1307 IC 是正确还是错误 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     再次提醒、如果 Analog Devices 的 DS1307正确放置在 PCB 上、您是否不应该就此向其咨询?