This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:缺少 Halcogen FEE 文档的链接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242385/tms570ls0914-missing-halcogen-link-to-fee-documentation

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的支持部门:

我当前正在尝试将闪存 EEPROM 仿真功能添加到我们的系统中、但遗憾的是、有些操作没有按预期工作。  在当前的 Halcogen 版本中、该文档的链接不起作用。  一般来说,寻找收费文件似乎是一项挑战。  

您能否向我发送文档或当前和工作链接?

我目前有以下问题:

1. 单个块的大小取决于什么?  将大小调整为例如32字节不起作用。 仅写入20字节。

2. 调整"数据选择位"时还有哪些配置需要?   将值从0更改为6会导致不再有数据写入闪存(或无法看到)。

此致、

康斯坦蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstanty:

    请参阅随附的费用用户指南、以澄清您的疑问:

    e2e.ti.com/.../1234.TI-FEE-User-Guide.pdf

    如果您的疑问即使在参考用户指南后也没有澄清、我将为您解答。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。