This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:带有 CCS 12.2的.txt 输出文件

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242149/mspm0l1306-txt-output-file-with-ccs-12-2

器件型号:MSPM0L1306
大家好! 
我希望编译我的项目,使一个.txt 文件作为输出,以便以后与 MSPM0 Bootloadr GUI 一起使用。
我在 CCS 12.2中找不到可以用来实现目标的任何选项。

感谢您的任何帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    请参阅以下步骤。

    步骤1:打开项目的属性。

    第2步:启用十六进制

    第3步:选择 TI TXT

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我在网上找到了此解决方案、但在 Code Compose Studio 12.2中不可用。 
    当我打开该窗口的项目属性时、 

    无"启用十六进制"的跟踪 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您是否使用 GCC 编译器? 我认为 GCC 编译器无法生成 TI-TXT 文件。

    我建议您使用 TI Clang 编译器来输出.txt 文件。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、将编译器更改为 TI Clang、现在在工程属性中显示"Enable Arm Hex Utility"复选框 



    经过检查后、我还可以选择作为输出格式 TI-TX 文件。 

    但是、将编译器更改为完整工程会导致一系列编译错误。 
    您是否有其他解决方案可供推荐?
    谢谢! 
    马特奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    抱歉、对于这种情况、我没有其他建议。

    也许您可以根据由 TI clang 编译器构建的 SDK 示例修改您的项目。

    顺便说一下、我建议您使用 CCS12.3来开发 MSPM0L 生产示例版本。

    B.R.

    萨尔