This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:MMCSD1时钟寄存器从应用代码更改

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236684/am2431-mmcsd1-clock-register-change-from-app-code

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMLP-AM243

Randy、

感谢您对客户的 SDcard MMCSD1时钟问题的支持。

客户希望自行停止 MMCSD1时钟、并希望确认客户是否可以从应用程序代码中更改以下寄存器值以停止 MMCSD1时钟。

您能检查一下吗?

此致

小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:  

    可以。 对我来说、这就是它的样子。 我还没有尝试过。 您是否有可在 LP-AM243或 TMDS243EVM 上试用的 LP-AM243或 TMDS243EVM? 您能否将我链接到本练习所用的文档?

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    实际上、我担任经理职位、但在过去10年里没有 EVM/CCS 工作、抱歉。  

    TRM 中的 P-7788拥有此信息。 您能尝试一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:  

    我会试一下、然后再给您回复。 客户是否也可以自己进行试验?

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我要求客户尝试一下。

    此致

    小西美