This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:未使用的 VREF 连接终端

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243349/mspm0l1304-unused-vref-connection-termination

器件型号:MSPM0L1304

您好!

对于客户是否未使用外部 VREF、是否有任何具体建议? 将这些引脚从外部上拉或下拉是否存在任何问题?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan:

    如果 MSPM0L130x 器件未使用外部 VREF、则应遵循数据表中表6-3中有关未使用引脚连接的建议。 因此、将其设置为 GPIO 并设置为定义的状态以实现节能。