This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何配置运算放大器斩波功能

Guru**** 2122200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242960/mspm0g1507-how-to-configure-op-amp-chopping-feature

器件型号:MSPM0G1507

我们将使用一个配置为积分器的集成运算放大器、其输入和输出都路由到引脚。 我们需要使用斩波功能、但我们不熟悉这一点、我们需要一些帮助。 是否有任何参考资料或应用手册介绍了如何按照下表(摘录自 TRM 第12.2.6节)配置此功能? 我们如何选择此表中的值、以及将滤波器组件连接到何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    仅当运算放大器输出从外部路由到器件引脚时、才需要在运算放大器的输出端使用您引用的表中提到的滤波器。 RC 滤波器应根据 OPA PGA 的增益设置进行设置。 例如、如果使用0x2的增益配置(增益=-3x / 4x)、则应在输出端使用一个1k Ω 电阻器和90nF 电容器的 RC 滤波器。

    如果使用内部 MSPM0 ADC 来测量运算放大器输出(在内部路由)、则无需对运算放大器的输出使用 RC 滤波器、而应在 ADC 中使用 ADC 辅助斩波模式。  

    谢谢!

    蒂姆·克莱科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim、我们有一些关于这方面的后续问题。  

    • 我们需要将运算放大器输出路由到引脚 、并在内部路由、以便 使用 ADC 通道对其进行监控。 有可能吗?
    • 我们使用运算放大器作为积分器。 输出端和 IN 之间有一个电容器。  增益设置对积分器有什么影响?
    • 我们是否仍然需要滤波器? 积分器也是一种滤波器。
    • 您 为此应用建议哪种设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以在外部路由引脚、然后使用 ADC 通道进行监控

    2.如果使用运算放大器作为积分器,则不应使用内部 PGA,因为 PGA 电阻与积分器电路的组件并联。 PGA 仅用于反相或同相增益。  

    3、如果他们使用的是带辅助斩波模式的内部 ADC、就不需要外部滤波器了。

    4.您知道他们在系统中使用放大器的目的吗? 积分器通常用于控制环路中、但也可能是其他情况。

    谢谢!

    蒂姆·克莱科姆