This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:将100BASE 以太网从 RJ45适配到 SFP

Guru**** 2530980 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, DP83849IF, TM4C129ENCPDT, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241877/tm4c129encpdt-adapting-100base-ethernet-from-rj45-to-sfp

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:DP83849IFTM4C1292NCPDT、TM4C129DNCPDT

我希望这里有一个设计指南、或者有人具有经验、能够将评估套件设计从 RJ45连接器和磁性元件修改为 SFP 连接器/模块。 它似乎应该像 RJ45一样简单地将差分 Tx 和 Rx 从 SFP 带到微型器件、但我没有在 SFP 文档或 Tiva 文档中找到关于磁性元件必要性和内容的任何信息、 如果需要、则需要终端。 此外、我认为 SFP 将至少需要使 Rx LOS 信号进入以太网 PHY、但我想我需要更改 PHY 寄存器中的一些设置、以便指向任一 GPIO 用于该信号。 任何人都能提供帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     我对 SFP 的了解有限、 因为它主要用于高速(例如 Gbit)、而 Tiva 仅支持 10BASE-T 和100BASE-TX。 我们没有适用于支持 SFP 的 Tiva 的此类参考设计和硬件设计指南。 但是、我发现以下 TI 参考设计可能会有所帮助。 这就是我所能找到的。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00088

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00234

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Charles。 SFP 也可用于100BASE-FX 和 RJ45转换器,我的应用程序希望在两者之间切换。 我可能需要在其他论坛上提出这个问题、但我将从这里开始、因为它只占界面的一半。  

    由于缺乏-fx 支持、我希望使用介质转换器 IC 能够从 SFP 接口转到微型。 我之前阅读 TIDU510B《 铜缆转光纤100BASE-FX 或1000BASE-X 介质转换器参考设计》、并想为此使用 DP83849。 但是、该 IC 使用 MII 接口进行交互、根据我的理解、该接口内置在内部 PHY 和 MAC 之间的 TM4C 中。 这种理解是否正确? 对备选方案有什么建议?

    我是否应该在该区域的 DP83849 PN 下交叉发布此内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于缺少-fx 支持,

    是的。 Tiva MCU 的集成 PHY 不支持-fx。  

    我当时正在研究如何使用介质转换器 IC 来实现从 SFP 接口到微型的转换。 我之前阅读 TIDU510B《 铜缆转光纤100BASE-FX 或1000BASE-X 介质转换器参考设计》、并考虑为此使用 DP83849。[/引述]

    我不是 DP83849专家、因为我主要负责 MCU 方面的工作。 但是、在阅读  TIDU510B 文档时、看起来 DP83849IF 可以用作从 RJ45到 SFP 的介质转换器。 请 打开器件型号为 DP83849的新主题。 该主题将自动转到接口论坛、那里的专家可以在该论坛解答您有关 DP83849的问题。

    但该 IC 使用 MII 接口进行交互,据我所知,该接口内置在内部 PHY 和 MAC 之间的 TM4C 中。 这种理解是否正确? 对任何替代选项有任何建议吗?

    是的。 根据您所指的 TM4C 器件型号、某些器件型号已集成 PHY、但也有一些器件型号暴露了连接至外部 PHY 的 MII/RMII。  

    我是否应该在该领域的 DP83849 PN 下交叉发布此内容?  [/报价]

    是的、请 为 DP83849创建一个新主题。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。 我应该保持开放并希望将来提供一个链接、还是应该解决该问题并在可用时添加该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     当您在30天内发布任何更新时、此主题将自动将状态更改为打开。   如果没有任何活动、该主题将在30天后自动锁定。 发生这种情况时、你可以创建一个新的线程并链接到这个线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 考虑一下另一个跟进问题、您提到了其他具有外部可用 MII 的 PN (大概属于 TM4C129系列)。 您能提供一些与我当前的 TM4C129ENCPDT 最接近的 PN 吗、这些 PN 具有外部 MII 或者更好的是具有内置 PHY 的100BASE-FX。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好,听起来不错。 考虑一下另一个跟进问题、您提到了其他具有外部可用 MII 的 PN (大概属于 TM4C129系列)。 您能否提供一些最接近我当前 TM4C129ENCPDT 的 PN、或者是具有外部 MII

    请使用此 TM4C 生产选择指南TM4C1292NCPDT 和 TM4C129DNCPDT 将具有 MII 接口。 我想向您讲一遍、我们目前没有任何演示如何使用 MII 接口与外部 PHY 的 TI 参考设计或 EVM 板。

    或者更好的是,支持具有内置 PHY 的100BASE-FX。

     如前所述、集成 PHY 不支持-fx。