This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Sitara AM2634 FreeRTOS SMP 版本

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243215/am2634-sitara-am2634-freertos-smp-version

器件型号:AM2634

您好、TI!

是否有可能使用 FreeRTOS SMP 构建一个 Sitara Am2634示例项目? 或者您能否为我们的项目提供这样的示例工程作为参考或基础?  

如果能够做到这一点、我将不胜感激。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在这里的常见问题解答中找到它们的响应- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200435/faq-am2x-freertos-multiprocessing

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aakash  

    在上面的链接中,你写道:   

    在 R5 Pulsar 系统上不支持 SMP、因为 R5 CPU 没有共享高速缓存。 我已将请求单分配给能够在同一文档中分享更多详细信息的专家

    但在 SYSCFG 上,你可以看到缓存和共享存储器:

    您能否提供有关此问题的更多信息? 我们是否可以在此 AM2634 Sitara 芯片上使用 FreeRTOS SMP? 您能不能就这个问题请教一下您的专业知识?

     这里的评论是什么意思?

     由于 AM2x R5F 子系统中缺少硬件高速缓存一致性支持,我们不希望 SMP 实施在不同的应用中产生合理的性能。

     您能否请求提供详细的答案?

    提前感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM2x 系统具有多个内核、最多可达4个 CPU。 此外、4个 CPU 具有单独的缓存。 如果是 SMP 系统 、则需要将任务卸载到多个 CPU 上、其中主 CPU 会将上下文传递给其他 CPU 来执行任务。 同样、您需要具有相同的缓存才能更高效地传递上下文。

    因此、您将无法在这些器件上执行 SMP。

    此致、
    Aakash