请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我们使用的是 RM57 Launchpad 电路板。 我们的团队从哪里可以找到有关 在软件(即 HalCoGen 或 CCS)中在 RM57上设置和使用 RM57 MPU 和 DMA 的更多信息?
谢谢!
塔米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是 RM57 Launchpad 电路板。 我们的团队从哪里可以找到有关 在软件(即 HalCoGen 或 CCS)中在 RM57上设置和使用 RM57 MPU 和 DMA 的更多信息?
谢谢!
塔米
您好、Tammy、
关于 DMA、我们在 HALCoGen 中提供了几个带有分步指令的示例。
转到 HALCoGen 中的"帮助主题"
在这里、您可以访问 DMA 相关示例。
关于 MPU、您必须从 HALCoGen 的"R5-MPU-PMU"选项卡中配置与 MPU 相关的所有设置。
如需了解这些选项、应参考 TRM 及以下常见问题解答
(+)[FAQ] TMS570LC4357:MPU 设置中的存储器属性、存储器类型和高速缓存策略之间有何差异? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。