This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:连接到目标时出错

Guru**** 2758765 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231239/ek-tm4c129exl-error-connecting-to-the-target

器件型号:EK-TM4C129EXL

您好!

最近我们购买了新的 EK-TM4C129EXL 评估板。第一次尝试我们成功上传代码、几天后我们尝试上传代码、其中显示  Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接。

我们  第一次尝试了 Blinky 代码仍然控制器在这种状态,直到现在我们无法上传代码,

我在此附上 CCS Studio 连接设置错误图像和 Evolution 电路板当前状态的图像。

我们认为控制器进入未知状态、我们需要支持如何恢复到较旧状态。   

此致、

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据您的描述、我的理解是电路板上仍然有 project0代码? 是这样吗?

      您最初在 TivaWare 中对常用示例进行编程的 project0代码是还是您自己的代码?  

     如果它是您自己的代码、它与库存闪烁示例有何不同?

     两个电路板都有相同的问题、还是仅一个?

     您是否可以重新启动 CCS 并重试? 它会产生什么影响吗?

     您是否可以使用 LM Flash Programmer 对代码进行编程? 从 https://www.ti.com/tool/LMFLASHPROGRAMR 下载 LM Flash 程序员

     如果 LM 闪存编程器仍然无法编程/擦除闪存、您可以尝试解锁器件。 它会将器件恢复为出厂设置。  

     通常情况下、由于以下可能的原因、调试器无法连接至目标。 我想知道您是否修改了可能使器件处于此类状态的代码。 我想您没有按如下方式操作、但只是想提出这些问题、如果不是硬件问题、可能会阻止调试器的出现。  

     1.将 JTAG 引脚重新用于 GPIO。 发生这种情况时、调试器不再能通过 JTAG 端口访问目标。  

     2.将器件置于 DEEPSLEEP 或休眠模式,而没有唤醒机制。 在这些低功耗模式下、时钟完全关闭。 如果没有唤醒功能、调试器将无法与未使用时钟的处理器同步。  

     3.对 BOOTCFG 寄存器进行编程以锁定 JTAG 访问。  

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 根据您的描述、我的理解是电路板上仍然有 project0代码? 是这样吗?

    --是  

    2.   您最初在 TivaWare 中对常用示例进行编程的 project0代码是还是您自己的代码?

    ——它是 tivawaware 的典型例子,在我们尝试自己的代码后,它仍然不起作用。  

    3、 两块板是否都有相同的问题,或者只是其中一个?

    ---两个板有同样的问题后,我们买了另一个,我们没有发现任何这样的问题。

    4.  可以重新启动 CCS 并重试吗? 它会产生什么影响吗?

    -是的,我们重新启动几次,但显示同样的错误。 我们观察到、当我们重置控制器时、它会成功地休眠、但我们无法上传代码。

    5.我们尝试了 LM Flasher 来解锁它仍然显示的调试端口  无法找到目标和 我们尝试通过 LM Flasher 进行编程仍然失败我们在下面附加了一些我们获取错误图像的图像

    此致

    Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已尝试解锁调试端口、显示解锁已完成、但我们无法上传代码。

    请查看我们尝试过的流程的图片。

    这表明发送器

    如果我们尝试 刷写以下错误弹出窗口、则表明解锁成功

     

    此致、

    Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     今天是美国公共假日。 请预计响应会延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     解锁后、您是否执行了重启?

     我仍然看到有效的 MAC 地址。 我不知道这是否是前一节课留下的。 解锁应执行批量擦除、同时擦除存储在非易失性寄存器中的 MAC 地址。 您能否单击获取当前 MAC 地址? 如果仍显示 MAC 地址、则未成功解锁。  此前已对 project0示例进行了编程、因此电路板应使 LED 闪烁。 如果您成功解锁器件、则 LED 不应再闪烁、因为闪存中没有代码。 如果您看到 LED 继续闪烁、则表示解锁失败。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解锁后、您是否执行了重启?

    --是的,我做电源循环。

    当我单击 获取当前 MAC 地址 但它显示了 无法连接目标。

    当我解锁时、它显示解锁成功、此时我观察到闪烁代码被擦除、因为现在 LED 未亮起。

    但是、在上传代码时仍然无法上传代码、代码中显示的代码 无法连接目标   

    我观察到的是、我认为解锁成功、但它连接到目标。

    此致、

    Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     除非是 PCB 问题、否则我无法映射简单的 project0示例可能导致电路板锁定。 之前您说过您运行了 stock project0示例、但从第一个屏幕截图中可以看出、它看起来与 stock project0示例不同。 您修改了代码吗? 我看到 ssd1386_spi.h 的一些头文件。 这不是 project0的一部分。 在任何情况下、如果软件未意外采取任何措施来阻止我之前介绍的 JTAG 访问、 例如将器件置于休眠/深度睡眠模式、将 GPIO 的 JTAG 引脚重用或通过 BOOTCFG 禁用 JTAG、则我都不会看到软件应该锁定器件的原因。  

    ---两个板有同样的问题后,我们买了另一个,我们没有发现任何这样的问题。

    [/报价]

     您有多少块电路板? 似乎您有三个电路板。 是这样吗?

     您是否有一个电路板可以正常工作、但其他两个电路板不能正常工作?

     是否有 XDS200、XDS110或 XDS100等调试探针? 如果这样做、您是否可以尝试使用 dbgjtag.exe、按照下面应用手册第5.3..2节中的说明进行解锁?  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在新 PC 上试用了最新的 LM Flasher 工具和 CCS Studio、之后我们尝试刷写代码并成功将代码上传到板上。  

    之后、我们会在另一个系统中卸载 CCS Studio 和 LM Flasher、并安装最新的工具、现在我们可以刷写代码。 我们尝试过几次、都找不到这样的问题了。

    感谢您的支持

    此致、

    Pavan N