This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:使用控制器对 PHY 进行 MDC/MDIO 访问

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243554/tm4c129dncpdt-mdc-mdio-accessing-of-phy-using-controller

器件型号:TM4C129DNCPDT
主题中讨论的其他器件:DP83869HM

您好!

我们尝试使用 TM4C129DNCPDT 微控制器访问 DP83869HM PHY。 我们已手动编程,但 PHY 未响应(0xFFFF)。 TM4C129DNCPDT 控制器是否有任何 MDC/MDIO 示例程序可用于访问第22条中的 PHY?

此致、

阿比斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我们没有任何演示 MDC/MDIO 的示例。 我建议您检查一些事项。

     -你看到在 MDIO/MDC 引脚上有任何活动吗?

     -您是否配置了 MDIO/MDC 引脚? MDC/MDIO 引脚默认为 GPIO 引脚。 您需要将其配置为使用 MDC/MDIO 功能。  

     -确保禁用内部 PHY。 对于 TM4C1292、内部 PHY 应不可见。 但仍然要禁用它、以查看它是否起作用。  

     - PHY 地址1到31用于选择外部 PHY。 0表示集成 PHY。 请确保没有在 EMACMIIADDR 寄存器的 PLA 字段中设置0。