主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43
大家好、
参考文档:spnu653a 和正在使用的开发板 LAUNCHXL2-570LC43。
1) 1) HWAPCNT 寄存器可读写、如下图所示:

在实际测试中、输入档位信号 HWAGCR0[0]=1和 HWAGCR2[0]=1、并向 HWAPCNT 写入任何数据、连续读取 HWAPCNT 寄存器 N 次。 发现 PCNT 是可写的、但数据未生效、并且 PCNT 未从指定数据递增。 是否可以写入 PCNT?
2) 实际测试不输入档位信号,PCNT1为0,PCNT 连续递增,满足 PCNT(n)>2xPCNT(n-1)。 然而,中断标志"在正常齿波期间找到奇点"不生成,并且 HWAFLG[4]始终为0。 如果此时写入 PCNT、您可以看到 PCNT 没有从指定的值改变、然后递增、HWAFLG[4]仍然为0。 如果 HWAG 在齿信号上接收到一个有效的边沿,则设置 HWAFLG [4]。

除了设置 WAGCR2[16]和满足与 PCNT(n)>2xPCNT(n-1)),我可以知道在正常牙齿期间发现的中断标志奇点与什么有关吗?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里