This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:8kHz 下可实现12位音频的最低功耗 ADC 采样模式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243026/mspm0l1304-lowest-power-adc-sampling-mode-for-12-bit-audio-at-8khz

器件型号:MSPM0L1304

您好!

我正在设计一个关键字点系统、在该系统中、我必须以8kHz (12位)的频率对模拟麦克风进行采样、然后将其发送到协处理器进行处理。 MCU 不需要进行预处理。 我只需要采样麦克风并将音频传送到协处理器。 我将 尝试制定最节能(最经济高效)的方法来实现这一目标。 通过查看数据表、我似乎可以在所有睡眠模式下使用 ADC0和 DMA。 如果在禁用和 进入 CPU 的最低功耗模式时可以这样做、那就太好了。  我假设 32kHz 时钟不支持此功能。 为实现此目的、最低时钟速度是多少?

我  还想通过构建 VAD 电路来提高占空比。


如果我不是以正确的方式思考这一点、任何指导或帮助都将受到赞赏。 µW 我能够设计的最低功耗是在800 μ A (1.8V)且无占空比的情况下测得的、但我的目标是< 300。

很乐意在必要时分享更多信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    如下图所示:

    您可以看到协商需要许多 ADC 时钟、至少它需要: 同步窗口(2-3时钟)、采样窗口、转换窗口、结果更新窗口(2时钟)等。

    所以、我认为您应该根据自己的应用来确定所需的全部时间成本。

    我们目前在 MSPM0器件上支持 EnegyTrace、因此您可以根据我们的 LP (不需要其他机器)为您的应用进行简单的测试。

    B.R.

    萨尔