This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:将监视表达式转换为 Excel 文件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243915/tm4c1294kcpdt-convert-the-watch-expression-into-excel-file

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好...

我需要在 Excel 可读文件中读取表达式值、以便向我的客户端提供图形表示。 因此、请指导我将 expression (Live values)转换为 Excel 文件。   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为 CCS 中没有此功能。 我找不到任何可以 将 表达式窗口导出到文件的按钮。 您可以在存储器浏览器中查找该表达式。 在"Memory Browser"窗口中、您可以保存指定地址的存储器内容。 请参见以下示例。  

     由于美国公众假期、论坛回复将延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我理解您所传达的信息、但我的要求是我需要比较两个变量、因为我需要这两个数据的一系列值。 在上面提到的示例中、我可以存储不同存储器地址的数据。 例如、我有一个计数器变量、我需要存储该计数器变量在不同时间段的递增值。 是否有可能存储同一存储器地址的多个值?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如,我有一个计数器变量,我需要存储该计数器变量在不同时间段的递增值。 是否可能存储同一存储器地址的多个值?

    我不确定我是否完全理解您的要求。 变量只能存储当前值。  存储器位置无法存储过去的值。  我能想到的唯一一件事是将您的值存储到一个数组中。 我将把您的问题转发给我们的 CCS 专家、征求您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法将表达式视图的内容导出到 Excel 文件。 您可以手动复制粘贴到文本文件(&P)。

    例如,我有一个计数器变量,我需要在不同的时间段存储该计数器变量的递增值。 是否可能存储同一存储器地址的多个值?

    您必须定期读取该值并将其写入文件。 有一种特殊类型的断点、当它被触发时、您可以让调试器将值写入文件。 也许您可以尝试一下。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#breakpoint-properties

    谢谢