This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:EMIF 相关问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243558/rm57l843-emif-related-questions

器件型号:RM57L843

您好!

  我正在使用 RM57L843微控制器。 在我们的项目中、我们使用 RTC NVRAM、 MRAM 和 NAND 闪存。 所有这些存储器分别使用 CS2、CS3和 CS4。 此外、在我们的项目中、我们需要 BU-64843-102

  Mill Bus 它还需要芯片选择。 是否还有其他可能将所有这些设备  RTC NVRAM、 MRAM、NAND 闪存和  BU-64843-102 Mill Bus 连接 到 RM57L843?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我不知道器件"BU-64843-102"

    如果这是一个异步 RAM、并且您没有任何芯片选择连接到它、那么您可以尝试 Demux、如下所示

    在上面的 TMS570HDK 原理图中、我们可以根据芯片选择线将 NA 引脚连接到 NB1、NB2或 nB3。 因此、只需将两个异步存储器芯片选择直接连接到控制器、但为多路信号分离器提供一条芯片选择线路。

    我告诉您这样的信息

    在这里、CS4连接到多路信号分离器、而多路信号分离 器输出连接到 NAND 和 BU-64843、 因此、如果我想使用 CS4与 NAND 进行通信、那么首先我将给出相应的选择行值、然后我将访问地址范围 CS4、同样对于 BU-64843也是如此。

    希望这将有所帮助。 但请记住、这只是一个理论、因此请在实际生产之前尝试演示并确认工作情况。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 jagadish gundavarapu

    感谢你的帮助。