This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:自检(LBIST)、模式5测试和模式7测试

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LM57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243454/rm57l843-self-test-lbist-mode-5-test-and-mode-7-test

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

我想知道自检 LBIST 是否还包括/涵盖了"Flash 包装程序诊断模式5测试"和"Flash 包装程序诊断模式7测试"?

此致、

马尔西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    Unknown 说:
    我想知道自检 LBIST 是否还包括/涵盖了"Flash 包装程序诊断模式5测试"和"Flash 包装程序诊断模式7测试"?

    安全 TI 诊断库函数"sl_SelfTest_Flash"包括测试"Flash 包装程序 Diag 模式7"、但不包括 针对器件 RM57和 TMS570LC4357器件的"Flash 包装程序 Diag 模式5"。

    但 "Flash 包装程序诊断模式 5"涵盖了其他 Hercules 器件、如果需要、可以使用该代码作为参考。

    有关 "Flash 包装程序诊断模式 5"的更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) TMS570LC4357:在 SafeTI 库中注释掉的闪存诊断模式5 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Jagadish。

    但现在、我对安全 TI 诊断库有点困惑。 LBIST 自检n´t 在 RM57中、是不是? 我们是否必须链接外部库?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    [报价 userid="213328" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243454/rm57l843-self-test-lbist-mode-5-test-and-mode-7-test/4702119 #4702119"] LM57中嵌入了 LBIST 自检,是吗n´t? 我们是否必须链接外部库?  [/报价]

    是的 Marcio、嵌入了 LBIST 的 RM57、但是我们必须选择要执行的测试、并且我们必须启用相应的使能键来正确执行测试。

    TI 诊断库包含相应控制器中所有诊断测试的代码。

    您可以从以下链接下载诊断库:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。