This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:CANBUS TX 固定为8字节数据包

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243382/tms570ls0432-canbus-tx-fixed-to-8-byte-packets

器件型号:TMS570LS0432

您好!  

为什么为 CANBUS 生成的卤素码硬编码要发送8个字节? 是否可以通过某种方法发送多达8个字节、即每个 CAN 消息2个数据字节? 我在这里包含了我一直在看的函数:

uint32 canTransmit(canBASE_t *node, uint32 messageBox, const uint8 * data)
{
    uint32 i;
    uint32 success  = 0U;
    uint32 regIndex = (messageBox - 1U) >> 5U;
    uint32 bitIndex = 1U << ((messageBox - 1U) & 0x1FU);

/* USER CODE BEGIN (7) */
/* USER CODE END */


    /** - Check for pending message:
    *     - pending message, return 0
    *     - no pending message, start new transmission 
    */
    if ((node->TXRQx[regIndex] & bitIndex) != 0U)
    {
        success = 0U;
    }

    else
    {
    /** - Wait until IF1 is ready for use */
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA <APPROVED> "Potentially infinite loop found - Hardware Status check for execution sequence" */
    while ((node->IF1STAT & 0x80U) ==0x80U)
    { 
    } /* Wait */

    /** - Configure IF1 for
	*     - Message direction - Write
	*     - Data Update
	*     - Start Transmission
	*/	
	node->IF1CMD = 0x87U;
	
    /** - Copy TX data into IF1 */
    for (i = 0U; i < 8U; i++)
    {
#if ((__little_endian__ == 1) || (__LITTLE_ENDIAN__ == 1))
        /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
        node->IF1DATx[i] = *data;
        /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
        /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
		data++;
#else
        /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
        node->IF1DATx[s_canByteOrder[i]] = *data;
        /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
        /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
		data++;
#endif
    }

    /** - Copy TX data into message box */
    /*SAFETYMCUSW 93 S MR: 6.1,6.2,10.1,10.2,10.3,10.4 <APPROVED> "LDRA Tool issue" */
    node->IF1NO = (uint8) messageBox;

    success = 1U; 
    }
    /**   @note The function canInit has to be called before this function can be used.\n
    *           The user is responsible to initialize the message box.
    */

/* USER CODE BEGIN (8) */
/* USER CODE END */

    return success;
}

此致、

阿利斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alister:

    [quote userid="568126" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243382/tms570ls0432-canbus-tx-fixed-to-8-byte-packets 为什么 CANBUS 生成的卤素代码硬编码要发送8个字节? 是否可以通过某种方法发送多达8个字节、即每个 CAN 消息2个数据字节? 我在这里包含了我一直在看的函数:

    是的、它使用8个字节进行了硬编码、但您可以在 DLC (数据长度代码)中提及您的有效数据字节。

    如果数据长度码小于8、报文对象剩余的字节可能会被未定义的值覆盖。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的回答、如何在仍然使用 HAL 实施的情况下、按每个数据包设置 DLC 寄存器?

    此致、

    阿利斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alister:

    感谢您回复我,如何在仍使用 HAL 实施的情况下以每个数据包为基础设置 DLC 寄存器?

    HAL 不提供 API 来更新 DLC。 但您可以编写一个。

    (+) TMS570LC4357:如何使用 Halcogen 生成的 CAN 驱动程序来传输 DLC 小于8字节的 CAN 消息? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。