This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:DSS 的 CSIRX EOF 回调

Guru**** 2959210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243105/am2732-csirx-eof-callback-for-dss

器件型号:AM2732

您好!

在 mmWave MCU+ SDK 4.3.0.1的 AM273x 演示中、当 EOF 回调在 dss.syscfg 中注册时、DSS 会挂起、如下所示。

mmwave_mcuplus_sdk_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/ti/demo/am273x/mmw

导致 DSS 停止的代码调用

status |= HwiP_structure (&config->object->combinedEndOfFrameInterceptj、&hwiParams);

CSIRX_commonRegisterIntr 中调用它。

此外、当我跟踪函数 HwiP_structure 时、它会在

DebugP_assertNoLog (params->intNum < HwiP_MAX_EVENTS);。

在 cslr_intr_mss.h 中的 csirx_soc.c、params->intNum

#define CSL_MSS_INTR_RCSS_CSI2A_EOF_INT 210 /* RCSS CSI2A 帧结束中断*/

仪表板。

另一方面、cslr_intr_dss.h 没有分配 EOF 中断编号。

不可能在 DSS 中使用 EOF 检测回调?

此致、

田口博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    让我检查一下、 下周同一时间再见。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我期待收到您的回复。

    此致、

    广之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    无法在 DSS 中使用 EOF 中断。 您可以参阅 Am273x TRM 第 8.2节"DSP 子系统 C66x 中断映射"。

    此致、
    Saswat Kumar