This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:在运行每次自检前、是否需要 ADC 校准?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241813/tms570ls1227-is-adc-calibration-required-prior-to-running-each-self-test

器件型号:TMS570LS1227

您好!

在 SAFETI 诊断库的 sl_SelfTest_ADC ()中,要检查引脚状态("testType"变量设置为 ADC_selftest_all ),在读取 Vd、Vu 和 Vn (如参考手册 SPNU515C 中指定的那样)之前,执行以下步骤:

读取自检基准电压 ADREFHI 和 ADREFLO

2.调用 sl_adcCalibration()来校准 ADC

在每次自检之前、是否需要执行上述步骤? 还是可以在启动时通过读取并 存储基准电压值(ADREFHI 和 ADREFLO)进行一次自检?

我们计划对 ADC 通道进行定期自检。   这会 导致问题吗? 如果否、是否有建议的最小 定期执行这些自检间隔?

非常感谢您对此事的看法。

谢谢。此致、

Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    我们已开始处理您的问题、并将很快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    Unknown 说:
    每次自检之前是否需要执行以上步骤? 还是可以在启动时执行一次、并读取并 存储基准电压值(ADREFHI 和 ADREFLO)以供后续自检?

    最好每次都执行这两个步骤。 故障可能会随时发生、因此每次执行测试时都要保留这些步骤。

    Unknown 说:
    我们计划对 ADC 通道进行定期自检。   这会 导致问题吗? 如果否、是否有建议的 定期执行这些自检的最小间隔?

    我从不做过、但对 ADC 通道进行定期自检不会有任何问题。 唯一需要考虑的是、实际连接的 ADC 通道将暂停、直到测试完成。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    赞赏所作的澄清。

    谢谢。 此致、

    Vimal