This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在 OTP 中禁用电源域?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243625/tms570lc4357-how-to-disable-power-domains-in-otp

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的专家:

我们希望永久禁用电源域4 (PD4)并在可能的情况下禁用 PD2。 或者、如果可能、将 PD2和 PD4的默认配置设置为 ,
技术参考手册指出、可在 TI-OTP sectore (第5.3.3节)中永久禁用电源域。

(第一季度)  我们是否有办法可以自己对 TI-OTP 进行编程、以便禁用这些电源域?  

( Q2 )如果我们可以禁用 PD4和 PD2:我们必须做什么?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

    谢谢、此致、
    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    很抱歉耽误你的时间。

    在一次性 可编程区域中设置配置。  它不能根据要求进行定制。 无法更改这些配置。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。