请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的专家:
我们希望永久禁用电源域4 (PD4)并在可能的情况下禁用 PD2。 或者、如果可能、将 PD2和 PD4的默认配置设置为 ,
技术参考手册指出、可在 TI-OTP sectore (第5.3.3节)中永久禁用电源域。
(第一季度) 我们是否有办法可以自己对 TI-OTP 进行编程、以便禁用这些电源域?
( Q2 )如果我们可以禁用 PD4和 PD2:我们必须做什么?
谢谢、此致、
最大值