主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我正在尝试使 LIN2/SCI2在具有中断时作为 SCI2 (UART)工作。 我得到了一些运行中的东西、但只取得了部分成功。 发送时、仅获得前几个字节的中断、然后一切都停止。 如果数据较长、传输永远不会完成。 接收数据的行为与此类似、仅接收前几个字节的中断、然后停止。
HALCOGEN (4.7.1)用于配置 LIN2。 步骤如下:
1.启用驱动程序:
为中断配置 SCI2
3.启用 LIN2高电平中断
4.设置 PINMUX
5.生成代码。
sciSend()和 sciReceive()函数用于发送和接收数据。 请注意、我以类似的方式启用了 SCI3、它可以正常工作。 请告知我错过了什么。
谢谢你。