This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:调试期间外设冻结

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1244685/ek-tm4c129exl-peripheral-freeze-during-debug

器件型号:EK-TM4C129EXL

您好!

 一般而言、对于 TM4C 系列、是否有关于当器件被调试器手动停止或在断点处停止时外设行为的信息? 我知道某些器件(例如、PWM 模式下的定时器和 SSI DMA)可以继续工作、但不确定这是否意味着它们都 可以。 此外、是否有方法可以启用/禁用此类行为?

谢谢!

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

      对于我熟悉的其他 MCU (例如 TMS570),可以为每个外设设置一个"继续挂起"位。 用户可以继续外设操作、例如在调试模式期间计时器计数或在调试模式期间暂停。 对于 TM4C、 即使处理器暂停、外设在调试模式下仍将继续运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles、

    此致、

    马修