This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:Fls_Qspi.h 中声明的 SPI_CONFIG_LIST 导致重拨错误

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241950/tmdscncd263-spi_config_list-which-is-declared-in-fls_qspi-h-is-causing-redifined-error

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

在 MCAL_AM263x_08.06.02.01封装中、

SPI_Config SPI_CONFIG_LIST_LIST [FLS_SPI_MAX_CONFIG_CNT];它在 Fls_Qspi.h 文件中声明、不用于 FLS 驱动程序静态代码内的任何位置。

由于此声明、我们收到  SPI_CONFIG_LIST 的多次重拨编译错误。

请告知我们、 FLS 驱动器中的 SPI_CONFIG_list 用例是什么。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    未使用。  我们已提交错误 MCAL-12651来修复此问题。 它将在下一个版本 MCAL_AM263_09.00.00中提供。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    是否有任何变通办法对此,或者我们需要从 Fls_Qspi.h 文件中删除此声明并使用它

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

      作为权变措施、请删除此声明并重新构建。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S