This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:CPSW 的混杂模式

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230427/tmds243evm-promiscuous-mode-for-cpsw

器件型号:TMDS243EVM

我希望使用 CPSW 端口接收所有数据包、无论数据包的目标 MAC 地址如何。 我可以通过启用混杂模式在 ICSSG 端口上执行此操作。 是否可以在 CPSW 外设上启用混杂模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我在研究这个问题、让我在本周结束时再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    在 CPSW 中、这在仅 MAC 模式设置中可用。 我们在 ALE 中有"Mac Only Copy All Frames"(MACONLY_CAF)功能(查找引擎)。 设置该位后、只有 Mac 的端口会将所有接收到的正常帧传输到主机。 您可以通过现有 MCU-SDK 示例中的 sys.cfg 进行此设置。 在 sys.cfg、CPSW -> ALE Config -> ALE 端口配置->仅 MAC 模式配置中