This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:根据器件标识、您能帮助建议使用 TMS5703137DZWTQQ1的生产日期代码吗?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245392/tms570ls3137-based-on-the-part-marking-could-you-help-to-suggest-the-date-code-of-tms5703137dzwtqq1

器件型号:TMS570LS3137

您好!

 您是否可以 根据标记提示 PN TMS5703137DZWTQQ1的生产日期代码?

谢谢。

格洛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    突出显示的代码称为批次追踪代码(LTC)。

    LTC 的格式应为7个字符的"YMLLLLS",其中:
    -"Y"=日历年的最后一位数
    -"M"=组装批次开始月份。 1月至9月将以数字1至9代表、10月至12月将以字母 A、B 和 C 代表。
    -"LLLL"=唯一的字母数字批次代码。
    -"S "=组装地点代码

    因此、 就您而言、器件生产日期代码为= 8月22日。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

    Gloria。