This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:认证

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245333/tms570lc4357-tms570lc4357-certification

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

王工您好:

    我想问一下,如下证书的软件开发流程,是否包含了TMS570 HAL库和安全库的软件开发流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingxi:

    英语:

    HALCoGen 软件开发流程已经过认证、但 HALCOGen 生成的代码尚未经过认证。  

    HALCoGen 合规性支持包(CSP)的开发旨在提供文档、报告和单元测试功能、帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    中文:

    HALCoGen 软件开发过程已获得认证,但 HALCOGen 生成的代码未经过认证。HALCoGen 合规性支持包(CSP)旨在提供文档、报告和单元测试功能,以帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来遵守功能安全标准,例如 IEC 61508和 ISO 26262。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。