This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:缺少 ICU 模块强制 API 定义

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246142/tmdscncd263-icu-module-mandatory-apis-defnition-are-missing

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

在 MCAL_AM263x_08.06.02.01封装中、以下 强制 Autosar API 未在 ICU 源代码中定义

ICU_检查唤醒
ICU_断开唤醒
ICU_启用唤醒
ICU_设置模式

即使控制器不支持此功能、也至少需要在软件包中提供一个虚拟 API。

因为缺少定义会导致编译错误。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我已经为这个 jira.itg.ti.com/.../MCAL-12748提交了一个请求单、MCAL 软件团队会对此进行调查。

    谢谢