This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:eCAP 中断错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1244895/rm44l920-ecap-interrupt-error

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我使用 RM44L920 eCAP 模块使用所有4个 eCAP 事件中断来测量车轮速度,并发现在测试过程中,速度数据和其他外设运行良好,如 ADC , CAN , RTI.如果出现超流量、我们还会重置计数器、可能会出现什么问题。为 eCAP 附加以下 halcogen 设置。我们使用基于中断的计算、因此不需要捕获时间。