请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
AM243x 是否支持2个 SD I/F?
我在数据表中找到以下说明。 我们不能将 MMCSD0用作 SD I/F?
媒体和数据存储:
- 2 μ s 多媒体卡/安全数字(MMCSD)×
–一个是8位、用于 eMMC (MMCSD0)
–一个4位、用于 SD/SDIO (MMCSD1)
–用于电压切换的集成模拟开关
3.3V 至1.8V 之间、适用于高速卡

此致、
秀明