This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:LFXT 选择

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246316/mspm0g1506-lfxt-selection

器件型号:MSPM0G1506

Champs,

MSP430应用手册中关于32kHz xtal (https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf?ts=1688761291438&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )是否适用于 MSPM0Gx 系列? 如果不是、是否有适用于 MSPM0Gx 或任何其他选择指南/建议的类似文档?

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    本文档确实适用于 MSPM0、我们建议遵循该文档、以下是数据表的 LFXT 部分、用于帮助说明公式的专利部分。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke! 最好修改应用手册、以反映它也适用于 M0+器件