This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此器件的 TMS470PLF111 ARM7 HAL 代码生成支持和技术手册

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242457/tms470plf111-arm7-hal-code-gen-support-and-technical-manuals-for-this-device

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

必须选择未知器件型号、因为它不在下拉列表中...  TMS470PLF111。

查找有关 GIO、2级、看门狗、FMPKEY、闪存包装程序、 和看门狗、J-tag

还查找用于 HAL 代码生成器的.cnf 文件

谢谢。

杰米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是一款已停产的器件。 其架构与 https://www.ti.com/product/TMS470R1B1M 类似 、您可以为其找到 TRM。 这个器件没有 HalCoGen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但有这么多的差异、我很难通过 J-tag 读取闪存和 RAM、偏移是随机变化的。 我无法在地址0xFFF7BC58处写入 GIODSETC。   也不有关于此器件的 FMPKEYs 的信息。 没有 TMS470PLF111 TRM 的存档吗? 它一定在某个时候存在。 这是一个旧的电路板、我无法更改处理器、我只是想在现有的代码和架构中添加一些新函数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我可以在此器件中找到的结果。 此器件已停产、而且我们在 e2e 论坛上尚不具备支持此器件的知识。  

    e2e.ti.com/.../platform_5F00_F05_5F00_flash.pdfe2e.ti.com/.../RTI.pdfe2e.ti.com/.../GIO_5F00_Platform.pdfe2e.ti.com/.../Platform_5F00_C2SI_5F00_book.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我无法访问闪存 ECC 如何读取它? 还是将其解锁? 我可以阅读其他所有内容!  

    此外,如何切换输出引脚 GIOC[4]?  我是否可以通过 J TAG、通过将值写入 GIO 寄存器来执行此操作?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好感谢,我无法访问闪存 ECC 如何阅读? 还是将其解锁? 我可以阅读其他所有内容!  [/报价]

    您需要浏览随附的闪存控制器用户指南。 转至第4.3.2节、其中描述了 ECC 存储器映射。 ECC 被映射到来自主闪存的4MB 偏移的内存。  

    如何切换输出引脚 GIOC[4]?  我可以通过 J TAG、通过将值写入 GIO 寄存器来执行此操作吗?

    每个 GIO 端口数据寄存器具有三个别名地址、一个写入任意值的地址、一个仅设置位的地址、一个仅清除位的地址。 我想你的意思是 GIOC[4]清除 GIO 端口的位4。  如果要 清除端口的位4而不影响其他位、可以将0x10写入 GIOCLR 寄存器。 如果你想要设定位7并且不影响其他位的状态、你可以将0x80写入 GIOSET 寄存器。 如果您是该处理器的新手、请参阅用户指南。  

    您可以通过 JTAG 在 IDE 寄存器窗口中更改 GIO。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢,关于 GIOC 所有我的值都在基础 GIO 寄存器的顶部。

    现有的代码(不是由我编写)正在使 GIOC[4]低电平,为连接到12伏电压的电阻器提供接地。 万用表读取与此引脚连接的12伏电压。 我想通过 J-tag 将其关闭、使仪表上的电压变为零。   

    我以前尝试过:

    0x58 -> GIODSETC = 0xFF //设置所有位  

    0x4C -> GIODIC = 0xFF //config 端口2 (GIO 端口 C)作为输出  

    0x58 -> GIODSETC = 0x10 //切换引脚4  

    0x5C -> GIODCLRC = 0x0000001 //不确定这有什么功能

    我尝试了一下,你的建议:

    0x5C -> GIODCLRC = 0x10 //等效于00010000反向计数0-4引脚4是唯一的 高位。    

    0x58 -> GIODSETC = 0x80 //切换引脚7 等效于10000000反向计数0-7引脚7是唯一的 高位。 为什么引脚7不是 GIOC[4]引脚4?

    这是一个尝试代码的 GIO 寄存器转储:

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECC 闪存是位于0x00400000、长度为8000、但读取它会返回大约半个零和半个 FFFFs? 我已尝试将 闪存包装程序0xFFF87008设置为 A000A //等效于  1010 0000 0000 0000 1010、最后一部分应启用 ECC 0x1010。 不过、我似乎无法写入闪存包装程序寄存器? 我可以写入 RTI 和 GIO 寄存器。 连接到 XDS110。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存包装程序寄存器的转储:

    00 00 00 FF 00 7F 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D AF 00 02 00 00 00 8F 00 09 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 01 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 01 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 01 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 01 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 00 FF 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 32 CB 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 48 48 00 00 00 8F 00 00 00 00 00 00 48 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 8F 00 00 61 A8 00 00 37 CE 00 0F 0F 00 00 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 AB B8 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 60 00 00 00 30 A0 00 FB D7 00 A0 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想我需要发送8个字节来写入 GIO 寄存器。 此时转储不同、但电压仍然显示。 至少我会在转储中看到一些值0x10、为什么它被写入3次? 似乎不是写入偏移量0x58? 或者它是否消失、并且只显示在0x20的仿真寄存器中? 因为0x20显示的是0x80值。   

    发送后的新转储:

    0x5C -> GIODCLRC = 0x00000010 //等效于00010000反向计数0-4引脚4是唯一的 高位。    

    0x58 -> GIODSETC = 0x0000080 //翻转引脚 7、等效于10000000向后计数0-7引脚7是唯一的 高位。 为什么引脚7不是 GIOC[4]引脚4?

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你为什么不做下面的实验来了解它是如何工作的。  

    0x4C -> GIODIC -> 0xFF //将所有位或端口 C 设置为输出  

    0x5C -> GIODCLRC -> 0xFF //这会将端口 C 的所有引脚清零。

    0x58 -> GIODSETC -> 0x10 //这会将位4设置为高电平

    0x5C -> GIODCLRC -> 0x10 //这将将位4清除为低电平

    0x58 -> GIODSETC -> 0xFF //这会将所有位设置为高电平

    0x5C -> GIODCLRC -> 0x55 //位0、 2、4、6 现在已清除、位1、3、5、7保持高电平

    0x54 -> GIODOUTC -> 0x55 //这会将位0、2、4、6设置为高电平、并将位1、3、5、7清除为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过,它似乎什么也没做? 该引脚上的电压、你就会知道这一点。 是否可以将所有端口上的所有 GIO 引脚设置为关闭? 就像复位一样? 只是为了看看这是不是很好? 不能通过 J-tag 尝试此操作吗? 因为时钟已停止、并且可能在每个 GIO 写入后、时钟需要继续进行?  

    上述设置之后转储 GIO:

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 F7 00 00 55 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次读取以下寄存器存储器映射。 端口(或端口0)从0x34开始、端口 B (或端口1)从0x54开始、端口 C (或端口2)从0x74开始。 如果你想设置 PortC、那么对于 GIODRC、它的起始值为0x74、不是0x54。 0x54用于 GPIODIRB。 换句话说、你使用的是 PortB 而不是 PortC。 这就是您没有看到为端口 C 切换的任何引脚的原因。  

    这是与32位字对齐的 GIO 转储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,也许吧? 我有两个不同的 GIO 手册,我一直在工作,我没有意识到他们有不同的偏移!  

    您为 GIO TMS470R3x 提供了一个  

    我当时使用的是 GIO TMS470R1x SPNU192、虽然它们是相同的、但我现在看到它们不是。 然而、我怎么知道哪一个与我的芯片 TMS470PLF111是一样的?  我认为您的手册可能更准确吗?    因为0x00 GIO 全局控制寄存器控制模块级 REST、在01时、我将其更改为0、然后读取 GIO、几乎产生了所有零。

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    然后将0x00翻转回0x01、它会产生以下结果:

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   

    我尝试了代码 bellow,这..  

     

    0xFFF7BC74
    0x00000FF 8
    0xFFF7BC84
    0x00000FF 8
    0xFFF7BC80
    0x0000010 8
    0xFFF7BC84
    0x0000010 8
    0xFFF7BC80
    0x00000FF 8
    0xFFF7BC84
    0x0000055 8
    0xFFF7BC7C
    0x0000055 8

    生成的 GIO 转储:

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为 GIO TMS470R3x 提供了一个[/报价]

    我提供的内容是对 GIO 的正确描述。  我发现同代产品中另一款具有相同平台架构的器件。 这是 TRM。 我找不到与 TMS470PLF11相同的 TRM 文档。 正如我多次提到的、它已经停产。 我没有这方面的历史。 此附加 TRM 对于所有模块描述而言几乎相同。  TMS470PLF11中可用的特定模块可能在此 TRM 中不可用。 相反、也有可能在此 TRM 中描述的模块在 TMS470PLF11中不可用。  

    e2e.ti.com/.../spnu239b.pdf

    生成的 GIO 转储:

    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    [/报价]

    您的 GIO 转储将显示正确的输出。 看看  GPIODINC 数据输入寄存器0xFFF7BC78、它会显示0x55、这应该是实验之后的最终结果。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在想切换 HET 您是否有使用 HET 作为 IO 的 HET 输出的手册和示例?

    此外、我还尝试进行包含255或0xff 迭代的循环、但代码会崩溃。 每次迭代都需要喂狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试对 HET 输出引脚进行写入、但它不起作用  

    我的 HET 偏移加上:

    0x38 = 0x04878196 //数据输入

    0x3C = 0x840194 //HET 输出

    0x40 =  0x840194 //HET 设置

    0x44 = 0x840194 //HET CLR

    这是写入之后的转储、我在255次迭代的循环中进行了此写入。 这不会崩溃,因为我写的是 看门狗。  

    00 01 00 03 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 8C 3D FC 04 87 81 16 00 84 01 14 00 84 01 14 00 00 00 00 00 EF FF FF 06 13 80 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试对 HET 输出引脚进行写入、但它不起作用  

    我的 HET 偏移加上:

    0x38 = 0x04878196 //数据输入

    0x3C = 0x840194 //HET 输出

    0x40 =  0x840194 //HET 设置

    0x44 = 0x840194 //HET CLR

    [/报价]

    您是否在0x34处配置了 HETDIR 寄存器?  

    转储显示0x34处的 HEDIR 寄存器为0x188C3DFC。 这意味着并非所有的管脚都被配置为输出。 如果要测试输出引脚的 HET 引脚、您需要将0xFFFFFFFF 写入 HETDIR 寄存器。 请牢记、对于在 HETDIR 中未被配置为输出的引脚、写入相应的 HETDOUT、HETSET、HETCLR 将不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将尝试一下、我实际上希望的一些引脚位于 SPI 外设上。 抱歉再次询问、但  对于 我最近的芯片、您是否有 MibSPI 手册? MIB 偏移加0x3C 正在写入代码中的切换引脚、但手册中说明保留了该地址?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是您是否有   MibSPI 手册来了解 我最近的芯片?

    我想我在上次回复中给你以下的 TRM。 此 TRM 适用于 与您的器件共享相同架构的 TMS470PVF24xB 器件。 两个器件的 MibSPI 章节应该相同。  

    spnu239b.pdf

    mib offset plus 0x3C 正在写入我的代码中的切换引脚,但在手册中我说这是保留的?  [/报价]

    您指的是哪种文档?

    在连接的 TRM I 中、MibSPI + 0x3C 是 SPIDAT1寄存器。 首先、这不是被保留的。 第二、这是 SPI 功能模式的数据寄存器。 该寄存器不用于 GIO。  

    为了将 MibSPI 引脚用于 GIO、您需要配置寄存器 SPIPC0、 SPIPC1、SPIPC2 、 SPIPC3、 SPIPC4和 SPIPC5寄存器。

    1.对 SPIPC0进行编程以将 MibSPI 引脚用于 GIO 引脚。 默认情况下、复位后、它已经处于 GIO 模式。  

    2.对 SPIPC1进行编程,以将 MibSPI 引脚用作输入或输出引脚。 如果您想将 MibSPI 引脚用于 GIO 输出引脚、您需要向相应的引脚写入1。  

    3.对  SPIPC3 (DOUT)、 SPIPC4 (SET)和 SPIPC5 (CLR)进行编程,以便像对 GIO 模块那样设置或清除引脚。  

    4.读取 SPIPC2 (DIN)寄存器以了解引脚的状态。  

    有关详细信息、请参阅 TRM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您摇滚吧! 很抱歉、我没有意识到 mibspi 手册在 TRM 中。  能否锁住这些引脚? 我使引脚仅保持3-4秒左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以锁定这些引脚? 我使引脚仅保持3-4秒左右。  [/报价]

    我不清楚您要求锁存这些引脚是什么意思。 如果您将引脚设置为高电平、则该引脚应无限期保持高电平。  DOUT 寄存器是一个存储元素、或多或少像一个锁存器。 将 DOUT 寄存器设置为特定状态后、它将保持该状态、直到您更改它。 我不知道您为什么说它们只停留3-4秒。  检查您的程序并读取 DOUT 寄存器的值。 您的引脚应反映 DOUT 寄存器的内容、除非您在电路板上遇到某种类型的驱动冲突。 这将是板级硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们的问题是、它从未被写入 DOUT、现有代码仅在初始化后写入 Ox3C。 没有太多关于偏移位16-23 CNSR 的文档、不知道它们有什么作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们的问题是它从未写入 DOUT,现有代码仅在初始化后写入 Ox3C。 而且没有太多关于偏移位16-23 CNSR 的文档、不知道它们有什么作用 [/引述]

    TRM 中描述了 CSNR 字段。 但是、我 无法知道您代码的前一作者在初始化后写入0x3C 的目的是什么。 如果你想把 MibSPI 引脚用作 GPIO、你需要按照我在上一次回复中提供的说明操作。 我所说的就是0x3C 上的 SPIDAT1寄存器用于 MibSPI 功能运行。 您写入 TXDATA[15:0]以使数据移出 MOSI 引脚。 CSNR 字段指定哪个芯片选择对传输有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是非常有帮助的,不能做到这一点,你! 是的、但是芯片选择究竟是什么呢? 与开关引脚输出无关的事情是什么?  

    0x3C 是否可以用于某些引脚的某种测试程序? 此功能被调用使用测试仪暂时打开引脚。 然后我也将其中一个引脚跟踪回 GIO 引脚。

    是否可以使用 mibspi 在内部测试 GIO 等其他模块的引脚? 或者电路板上的引脚是否连接到两个引脚 Gio 和 mibspi?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但芯片选择究竟是什么?

    这是一个 MibSPI 器件、能够连接到多个从器件。 每个从器件将通过单独的 CS 信号进行选择。 您可以写入 CSNR 字段指定要将数据传输到哪个从器件。 CSNR 字段、事实上整个 SPIDAT1寄存器与 GIO 操作无关。 您需要咨询之前作者关于用于通信的从器件。 BTW、您怎么知道代码仅写入 CSNR 字段、而不是整个寄存器?

    是否可以将0x3C 作为某种特定引脚的测试程序? 此功能被调用使用测试仪暂时打开引脚。 我也将其中一个引脚追溯到了 GIO 引脚。

    再说一次、这是您的应用。 我不知道。 在初始化之后、您的应用可能正在尝试向从设备发送一些测试数据或真实数据来建立通信。 我见过许多将通过 CAN、SPI、UART 等向其他设备发送数据的应用。  

    您能否使用 mibspi 在内部测试像 GIO 这样的其他模块的引脚? 或者电路板上的引脚是否连接到两个引脚 Gio 和 mibspi?  [/报价]

    您需要检查代码是否正在进行某种类型的回送自检。  如果代码正在 从 SPIBUF 中读取0x40处的数据、请检查代码。 如果您看到此信息、则可能处于某种环回模式。 如果您的代码处于测试模式、请阅读以下部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现有代码正在将32位写入0x3c

    0x3c = 0x000y00xx,xx 是要测试的引脚吗? y = CNSR、即6或5。 或打开 ,应该是8个可用引脚。 似乎它仅使用7个引脚、我可以单独开启7个引脚。 它们使用我的万用表进行测试。 然而,他们只停留很短的时间。 发送  0x100600FF 会开启所有7个引脚。  

    这是现有代码。  

    SPI_Base_plus_OFFSET_0x3C = 0x000y00xx ;//示例0x000600FF 或0x000500FF
    计数 = 32;
    请执行{
    count = count +-1;
    如果(count ==0) break;
    }while (((SPI_Base_plus_OFFSET_0x12._0_1和1)= 0);
    返回 SPI_Base_plus_OFFSET_0x40 & 0xff;

    不知道它在检查偏移量 0x12._0_1和1做什么、也不知道._01在 C 中意味着什么、它可能是半字节位置或偏移量 0x12的位数?  

    那么更令人困惑的是、为什么它返回 偏移量0x40和0xff? 您询问是否正在读取偏移量0x40? 它正在另一个函数中读取。  

    我已经尝试过修改此函数来删除0x12和/或0x40步长、并仅写入0x3C、但这不会立即开启引脚。 我还厌烦了跳过该函数而直接写入0x3C、但这也不会切换任何引脚。  

    我没有看到任何文档解释 CNSR 每一位代表什么、CNSR 只有5或6、所以 0101或0110。 当我将 CNSR 设置为5时、引脚不会开启? 也许这会将它们关闭?  

    我在文档中看不到任何有关监控0x12、偏移量0x12的内容。 0x40应该是只读的、不能正确写入?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    0x3c = 0x000y00xx,xx 是要测试的引脚吗?

    否、xx 不是要测试的引脚。 xx 只是要通过 SPI MOSI 引脚发送的数据。 您之前的同事希望在 MOSI 引脚上发送0xFF 作为数据、并进行编码。 0xFF 不意味着将所有8个引脚设置为高电平。  

    不知道它在检查偏移量 0x12._0_1和1时做什么,也不知道._01在 C 语言中意味着可能是半字节位置或偏移量 0x12的位数?  [/报价]

    您需要联系您的同事、了解他/她的真正含义。 在我看来、SPI_Base_plus_OFFSET_0x12是某种类型的结构、因为他将结构的成员称为._0_1。 您需要读取代码以了解 SPI_Base_plus_OFFSET_0x12是在什么位置定义的。    这更多是一般的 C 问题、而不是 MCU 或 SPI 问题。  

    那么更奇怪的是为什么它返回 偏移0x40并带有0xff?

    他正在读取 SPIBUF 寄存器并屏蔽低8位、就是这样。  

    我已尝试修改该函数以删除0x12和或0x40步长并仅写入0x3C,但这不会立即打开引脚。 [/报价]

    正如我在之前的回复中提到的、您需要首先使用0x14处的 SPIPC0寄存器将这些 SPI 引脚配置为 GIO 模式。 在可以使用 SPIPC3、SPIPC4和 SPIPC5寄存器设置/清除这些引脚之前、将这些引脚更改为0x18处的 SPIPC1寄存器中的输出引脚。  

    我没有看到任何文档解释 CNSR 每一位代表什么,它只有5或6 SO 0101或0110。 当我将 CNSR 设置为5时、引脚不会开启? 也许这会将它们关闭?  [/报价]

    请您务必阅读 TRM。  

    13.2.9解码和编码芯片选择(只适用于主控)
    SPI 可使用解码芯片选择将一条线路由至、从而连接多达8个独立从器件。
    每个从器件。 解码模式中、控制域中的8芯片选择直接连接到8引脚。
    每一个芯片选择的缺省值、即、未激活、可通过寄存器 csdef 进行配置。 在
    传输、SPIDAT1寄存器(SPIDAT1[23:16])的片选控制字段(CSNR[7:0])的值
    在 SPISCS [7:0]引脚上驱动(如果可用)。 当传输完成缺省芯片选择值时
    (由 csdef 寄存器定义)被放置在 SPISCS [7:0]引脚上。
    SPI 可通过使用编码芯片选择来支持8个以上的从器件。 使用编码 PHY 连接 SPI、
    从器件上、CSNR 字段可同时支持多个激活的 SPISCS 引脚、从而实现二进制
    编码芯片从0到255之间选择。 若要使用编码芯片选择、必须将所有八条芯片选择线
    连接到每个从器件并且每个从器件需要有一个唯一的芯片选择地址。 Csdef
    寄存器用于提供从器件被取消选中时的地址。
    用户可以组合解码和编码芯片选择。 例如、n SPISCS 引脚可用于
    对一个 n 位地址进行编码、剩余的引脚可被连接至解码模式的从器件。

    [/quote][/quote]