This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:Delfino 作为安全协处理器与 Hercules 的比较。 设备的串行固件更新。

Guru**** 2776975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245434/tms570ls3134-delfino-vs-hercules-as-a-safety-co-processor-serial-firmware-update-of-the-device

器件型号:TMS570LS3134

我们使用 C2000已多年、对本系列有了很好的了解。 我们还实现了串行固件更新、用于执行远程固件更新。 我们现在正在考虑将 TMS570LS31x4系列用作我们的安全协处理器。 安全检查包括电弧检测、泄漏电流测量和继电器焊接逻辑等。 我们知道、与 Delfino 系列中的差动16位 ADC 相比、该器件具有12位 ADC。 使用 Hercules 系列的主要动机是内置的硬件测试和安全功能。 相比之下、如果我们使用 Delfino 系列、这些测试必须基于软件。 在这方面,请就以下各点提供指导:

考虑到我们已经将 Delfino 用作控制 DSP 并且我们非常熟悉 Delfino 架构和固件开发、使用 Hercules 而不是 Delfino 作为安全处理器是一个好决定吗?

TMS570LS3134是否支持与 Delfino 系列类似的串行固件更新?

Hercules 系列的技术支持有多高效。 C2000论坛非常乐于助人、对我们的问题反应也非常迅速。 我们可以在 Hercules 系列上期待相同的操作吗?

非常感谢任何其他建议和指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad、

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1-考虑到我们已经使用 Delfino 作为控制 DSP 并且非常熟悉 Delfino 架构和固件开发、用 Hercules 而非 Delfino 作为安全处理器是一个好决定吗?

    最好将 TMS570作为安全处理器。

    Unknown 说:
    2- TMS570LS3134是否支持与 Delfino 系列类似的串行固件更新?

    是的、我们提供 UART/SPI/Etherbet/CAN 引导加载程序。

    Unknown 说:
    3- Hercules 系列的技术支持有多有效。 C2000论坛非常乐于助人、对我们的问题反应也非常迅速。 Hercules 系列是否可以得到同样的结果?

    您也可以从 Hercules e2e 论坛获得帮助。 我们会尽量快地回复您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 在关闭该主题之前、我又有一个问题、它与 Hercules 上的数字信号处理(DSP)有关。 我们打算使用的 ARC 检测算法需要执行 FFT 和其他一些 DSP 操作。 预计 Delfino 和 Hercules 在这方面会有很大的性能差异。 他们是否有任何 ARC 检测应用手册/示例可用于 Hercules、以便我们可以在最终决定之前参考该文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP 库可用于 FFT 计算。 但是、Hercules 器件没有内置 FFT 硬件、该硬件能够并行处理作业、并且能够 比软件 FFT 实现数量级的吞吐量改进。

    https://www.ti.com/tool/HERCULES-DSPLIB